Criar um vínculo dinâmico usando um alias

Crie um vínculo dinâmico para usar um alias existente como atalho. Os vínculos dinâmicos ajudam a evitar a necessidade de procurar o mesmo nó de origem repetidamente.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um nó que tenha o valor de propriedade que deseja definir por meio do vínculo dinâmico.
  2. Em
    Propriedades
    , na propriedade de interesse, selecione
    Adicionar vínculo dinâmico
    .
  3. Expanda a pasta
    Aliases
    ou a pasta
    Carregadores de painéis
    para selecionar o nó de alias
    a ser exibido.
    O modelo de informação para o qual o alias aponta e o nó de origem do vínculo dinâmico é exibido.
    DICA: Na janela de
    Vínculos dinâmicos
    , os aliases criados são exibidos na pasta
    Alias
    . Os aliases na pasta
    Painel dinâmico
    são gerados automaticamente.
  4. Selecione o nó de origem de interesse e escolha
    Selecionar
    .
O caminho para o nó ou atributo de referência é exibido na propriedade.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.