Vínculos dinâmicos entre aliases

Quando um alias não é usado, é criado um vínculo dinâmico que usa uma referência relativa ou um caminho do nó pai até o nó de origem.
Quando você faz referência à propriedade
NodeId
, o alias age como um intermediário entre o nó pai e o nó de origem.
Neste exemplo, o valor do nó
C3
é definido usando o vínculo dinâmico para o nó
B2
. À esquerda, um vínculo dinâmico referencia
../../B/B2
. À direita, o alias é definido no nó
C
e o vínculo usa o alias e referencia
{B}/B2
.
Para configurar vínculos dinâmicos, use aliases quando o nó de origem do vínculo dinâmico e seus nós filhos existirem em:
  • Tempo de execução. Configure vínculos dinâmicos como nós da sessão. Consulte Sessões e localidades
  • Tempo de design. O vínculo dinâmico muda em tempo de execução por meio da lógica dinâmica em um widget.
O alias pode ser um atalho para a criação de vínculos dinâmicos para nós frequentemente usados. Por exemplo, use um alias como um atalho para evitar procurar o mesmo nó de origem repetidamente. Em tempo de design, os nós de origem estão agrupados e facilmente acessíveis na janela de . Em tempo de execução, você precisa saber o nome do alias para acessar o nó para o qual ele aponta. Consulte Gerenciar aliases.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.