Drivers de comunicação

Use os drivers de comunicação para estabelecer conexões com controladores e importar as tags. Use tags de controlador para projetar a lógica de aplicativo.

Objetos do driver de comunicação

Cada driver de comunicação consiste na seguinte hierarquia de objetos:
  • Driver de comunicação
    . Representa um protocolo de comunicação. Pode conter vários objetos
    Estação de comunicação
    . Consulte Configurar um driver de comunicação.
    • Estação de comunicação
      . Representa um controlador físico.
      • Tags
        . Contém tags importadas do controlador. As tags podem conter pastas e outras tags. Consulte: Sincronizar tags importadase Organizar tags importadas.
        DICA:
        Cada tag importada cria uma variável de projeto Tag correspondente. Os valores e tipos de dados das variáveis Tag permanecem sincronizados com os valores das tags no controlador em tempo de execução no modo de leitura e no modo de gravação. Quando o Tipo de dados da tag do controlador não corresponde ao Tipo de dados padrão do OPC UA, o Tipo de dados do OPC UA mais relevante é definido para a variável.
        Se as tags contiverem metadados, eles serão importados.
        Para importar tags ACD, é necessária uma versão válida do FactoryTalk Logix Designer. Módulos adicionais do ACD são importados. Módulos adicionais de tags l5x não são importados.
      • Tipos
        . Contém os tipos importados do controlador. Consulte Criar uma instância de um tipo de tag.
      • TagImporter
        . Você consegue importar tags de controlador no modo online ou offline.
        DICA: Use o modo offline para importar um arquivo com as tags exportadas do controlador. Use o modo online para estabelecer uma conexão com o controlador na rede e importar as tags do controlador. Consulte Visão geral dos drivers de comunicação.

Comunicação em tempo de execução

Mantenha os valores e tipos de dados das tags importadas sincronizados com o controlador. As tags são sincronizadas em intervalos regulares com base no valor de
Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
dos Mecanismos de apresentação. Para mais informações, consulte Definir o tempo de sondagem de variáveis dinâmicas para controladores.
Para otimizar as operações de leitura/gravação, o
FactoryTalk Optix Studio
sincroniza as tags exibidas ou gravadas por meio dos objetos gráficos ativos. Para salvar a largura de banda, os valores da tag do controlador são atualizados em tempo de execução somente quando o
Aplicativos FactoryTalk Optix
exibe os valores das tags. Para obter mais informações sobre os status de operações de leitura/gravação, consulte Leitura/gravação de códigos de operação.
Para exibir o status de conexão do controlador em tempo de execução, consulte Adicionar um widget Status de conexão da estação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.