Driver do Microcontrolador
Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver do microcontrolador.
Controladores compatíveis
O driver do microcontrolador é compatível com controladores
Micro800™
eMicroLogix™
1400, bem como controladores SLC 500.
DICA:
Se você usar um módulo 1761-NET-ENI(W) para se comunicar com a porta serial de um controlador compatível, deverá usar um módulo 1761-NET-ENI(W) Série C ou Série D para trabalhar com o FactoryTalk Optix.
Importação de tags do controlador
Com o driver do microcontrolador, é possível importar tags de controladores
Micro800
no modo online.Esse driver de comunicação suporta a importação de tipos de dados personalizados definidos no projeto do controlador.
Tipos de dados
O driver do microcontrolador é compatível com estes tipos de dados:
Tipo de dados | Tipo de dados do FactoryTalk Optix |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
microcontrolador
driver do microcontrolador
Dê sua opinião