Driver RA EtherNet/IP

O
Driver RA EtherNet/IP
permite a importação de tags nos modos online e offline.

Tags do controlador

O Driver Logix aceita os formatos de arquivo
L5X
e
ACD
para importação de tags no modo offline. O formato de arquivo das tags exportadas depende do controlador. Consulte o
Manual de referência de importação/exportação de controladores Logix 5000™
, publicação
1756-RM014A
.
Para cada
Add-On Instruction
, uma estrutura contendo os dados locais é criada. Uma estrutura importada é associada a um vínculo dinâmico do tipo
Input/Output
. É possível gerenciar os blocos de funções de
Add-On Instruction
como se fossem um tipo de dados declarado pelo usuário.
IMPORTANTE: É responsabilidade do designer definir as restrições necessárias nos controles aos quais eles anexam os membros que são declarados em
ADD-ON
como
Read Only
ou
Output Parameters
.
Esse driver de comunicação suporta a importação de tipos de dados personalizados definidos no projeto do controlador.

Controladores compatíveis

  • O driver RA EtherNet/IP é compatível com estas famílias de controladores:
    • ControlLogix®
      5560
    • Compact GuardLogix®
      5560
    • 1769-L35E e 1769-L32E
      CompactLogix
    • 1769-L35CR
      CompactLogix
    • 1768
      CompactLogix
    • 1768
      Compact GuardLogix®
    • ControlLogix®
      5570
    • GuardLogix®
      5570
    • CompactLogix
      5370
    • ControlLogix®
      5580
    • CompactLogix
      5380
    • Compact GuardLogix®
      5370
    • GuardLogix®
      5580
    • Compact GuardLogix®
      5380
    • CompactLogix
      5480
OBSERVAÇÃO: O driver suporta as versões de firmware do Logix v20, v24, v28 e superiores. No entanto, nem todos os controladores e famílias de controladores são compatíveis com todas as versões do Logix.
OBSERVAÇÃO:
  • 5560 Redundancy v20 é compatível apenas com troca de endereço IP.
  • 5570 Redundancy v20 e superior é compatível apenas com troca de endereço IP.
  • 5580 Redundancy v33 e superior é compatível apenas com troca de endereço IP.

Variáveis do controlador

A categoria
Controlador
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas ao driver Rockwell Automation EtherNet/IP. Vincule essas variáveis a objetos no projeto para exibir as informações de status do controlador.
Variáveis do controlador
Variável
Tipo
Definição
Ler/gravar
É necessário reinicializar
Itens de dados ativos
UInt32
Número de itens de dados ativos que estão sendo lidos do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Contador de atividades
UInt32
Número de pacotes de comunicação recebidos do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Número do catálogo
String
Número de catálogo lido do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Nome do controlador
String
Nome do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Itens de dados com falha
UInt32
Número de itens de dados ativos que não puderam ser lidos no momento a partir do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Revisão principal
UInt32
Versão principal do firmware do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Revisão secundária
UInt32
Versão secundária do firmware do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Modo
String
Modo de operação do controlador. Os modos são Execução, Programa, Falha, Execução remota e Programa remoto.
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Blocos otimizados
UInt32
Número de blocos de dados otimizados enviados entre o controlador e o dispositivo HMI
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Caminho
String
Caminho da comunicação até o controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Presente
Boolean
Indica se o controlador está na rede
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Código do produto
UInt32
Código do produto lido do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Tipo de produto
UInt32
Tipo de produto lido do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Falhas principais recuperáveis
Boolean
Indica se o controlador detectou uma falha principal recuperável
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Falhas secundárias recuperáveis
Boolean
Indica se o controlador detectou uma falha secundária recuperável
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Modo de Execução
Boolean
Indica se o controlador está no modo de execução
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Sincronizado
Boolean
Indica se os dados no controlador estão sincronizados com os dados no aplicativo em tempo de execução
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Estado da sincronização
String
Status da sincronização do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Falhas principais não recuperáveis
Boolean
Indica se o controlador detectou uma falha principal não recuperável
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Falhas secundárias não recuperáveis
Boolean
Indica se o controlador detectou uma falha secundária não recuperável
Somente leitura
Não é necessário reinicializar
Fornecedor
UInt32
Código do fornecedor lido do controlador
Somente leitura
Não é necessário reinicializar

Comunicação

Para estabelecer comunicação com um controlador Logix, especifique a propriedade
Rota
do objeto
Estação
correspondente no seguinte formato
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
.
O módulo de computação de borda incorporado 1756-CMEE aceita o seguinte formato
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
para acessar as tags do controlador diretamente do backplane, sem a conectividade EtherNet/IP.
Para configurar roteamento que envolva vários controladores Logix, use o seguinte formato
IP_Address
\Backplane\
Port
\
Address
\Backplane
Chassis_Slot_Number
. Se necessário, repita a parte
Port
\
Address
.
DICA: Use
FactoryTalk®Linx
para procurar na rede e determinar o valor de
Rota
.
No exemplo a seguir, o
OptixPanel
lê as tags da CPU do rack 2 do Logix e a propriedade
Rota
do objeto
Estação
tem o seguinte valor
192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
.
Acessar um controlador em uma rede diferente através do backplane

Módulos de comunicação Ethernet compatíveis

Você não pode usar o Módulo Ponte EtherNet/IP 1756-ENET com o
Driver RA EtherNet/IP
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.