Criar um vínculo dinâmico arrastando a origem

Crie um vínculo dinâmico arrastando a origem da
Exibição de projeto
para o valor da propriedade que você deseja que o vínculo dinâmico defina.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione a variável que contém a propriedade que deseja definir por meio do vínculo dinâmico.
  2. Arraste o nó ou a variável para:
    • Propriedade. Arraste o nó até o valor da propriedade.
      A referência ao nó ou à variável é exibida na propriedade.
    • Objeto gráfico. Arraste a variável até um objeto gráfico no editor.
      Arrastar o nó cria um vínculo dinâmico com a propriedade mais adequada do objeto gráfico. Por exemplo, arraste uma variável para uma
      CaixaDeTexto
      para criar um vínculo com a propriedade
      Texto
      e exibir o valor.
A referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade, aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.
DICA: Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design, aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido, é exibido antes do vínculo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.