Criar um vínculo dinâmico selecionando a origem

Crie um vínculo dinâmico usando o painel
Propriedades
.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó que contém a propriedade a ser definida por meio de um vínculo dinâmico.
  2. Em
    Propriedades
    , passe o mouse sobre o valor da propriedade a ser definida e selecione
    Adicionar vínculo dinâmico
    .
  3. (opcional) No navegador de vínculos dinâmicos, selecione
    e
    Tipo de dados consistente
    para tornar as variáveis de tipos incompatíveis indisponíveis.
    Por exemplo, se o pai do vínculo dinâmico esperar uma variável Booliana, todos os itens, exceto as variáveis Boolianas, ficarão esmaecidos no navegador de vínculos dinâmicos.
  4. Selecione um nó para agir como a origem da propriedade do valor.
  5. Preencha os campos exibidos, dependendo do nó selecionado:
    • Atributo
      . Selecione o atributo OPC UA a ser aplicado ao nó selecionado. Por exemplo, selecione
      BrowseName
      ,
      Valor
      ou
      DisplayName
      .
    • Formato
      . Selecione o formato a ser aplicado à variável selecionada.
    • Índice de matriz
      . Selecione o índice de matriz da variável selecionada. Essa opção é exibida apenas para variáveis de matriz.
    • Índice de bits
      . Selecione o índice para acessar o bit especificado da variável selecionada.
  6. Escolha
    Selecionar
    .
A referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade, aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.
DICA: Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design, aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido, é exibido antes do vínculo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.