Propriedades estendidas
Use propriedades estendidas para adicionar informações extras a tags e tipos de dados.
Propriedades estendidas ajudam a reduzir o número de tags a serem criadas. Se uma tag individual for configurada com propriedades estendidas, use as propriedades estendidas nessa tag para exibir o nome, a descrição, as unidades de engenharia, os limites e os valores de estado da tag.
As propriedades estendidas incluem:
- Nome
- O nome da tag ou do tipo de dados, limitado a 40 caracteres.
- Descrição
- A descrição da tag ou do tipo de dados, limitada a 128 caracteres.
- Unidades de engenharia
- As unidades de medida, como graus Celsius, libras e libras por polegada quadrada, associadas a uma tag, uma estrutura de tag ou um membro de matriz. A Unidade de engenharia é limitada a 80 caracteres.
- Mínimo
- O valor mínimo (baixo) de uma tag, uma estrutura de tag ou um membro de matriz. Use Mínimo com a propriedade Máximo para criar um limite alto e baixo para uma tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. O valor da propriedade Mínimo deve ser menor ou igual ao valor da propriedade Máximo.
- Máximo
- O valor máximo (alto) de uma tag, uma estrutura de tag ou um membro de matriz. Use Máximo com a propriedade Mínimo para criar um limite alto e baixo para uma tag DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT e USINT. O valor da propriedade Máximo deve ser maior que ou igual ao valor da propriedade Mínimo.
- Estado 0
- O identificador Estado 0 associado à tag, à estrutura de tag ou ao membro de matriz. Use o Estado 0 com a propriedade do Estado 1 para descrever dois estados de uma tag BOOL. Por exemplo, Estado0 é Iniciar e Estado1 é Parar para um estado de status. O identificador está limitado a 80 caracteres.
- Estado 1
- O identificador Estado 1 associado à tag, à estrutura de tag ou ao membro de matriz. Use o Estado 1 com a propriedade do Estado 0 para descrever dois estados de uma tag BOOL. O identificador está limitado a 80 caracteres.
As propriedades estendidas disponíveis para uma tag selecionada dependem do tipo de dados da tag. O dispositivo HMI não exibe as propriedades estendidas de passagem de tags do Logix Designer com alias.
DICA:
As propriedades de tag estendida Unidade de engenharia, Estado0 e Estado1 que têm valores vazios ficam disponíveis somente ao usar a importação de tag online. Especifique um valor padrão para disponibilizar a propriedade para importação de tags offline e online.
As propriedades estendidas para instruções de processo do PlantPAx ficam disponíveis somente ao usar a importação de tags online. A importação de tags offline será compatível com uma versão futura do Logix.
estendida
propriedade estendida
Dê sua opinião