Alterar a ordem dos objetos

Mova objetos selecionados para a frente ou para trás de outros objetos no editor.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em um contêiner ou selecione
    Editor
    .
    O editor abre uma guia separada.
  2. Selecione o objeto a ser movido.
    DICA: Para selecionar vários objetos, segure
    Ctrl
    e selecione vários objetos.
  3. Na barra de ferramentas do editor, selecione o botão para mover o objeto em relação a outros objetos:
    • Enviar para trás
      . Envie o objeto para trás de todos os objetos no editor.
    • Recuar
      . Envie o objeto para trás do próximo objeto no editor.
    • Avançar
      . Envie o objeto para a frente do próximo objeto no editor.
    • Trazer para a frente
      . Envie o objeto para a frente de todos os objetos no editor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.