Redimensionar objeto
Arraste para redimensionar um objeto ou especifique valores nas propriedades do objeto.
Pré-requisitos
Para redimensionar um objeto, o alinhamento do objeto deve ser feito à esquerda, na parte superior ou na parte inferior. Se o alinhamento do objeto no eixo X ou no eixo Y for definido como
Ajustar
, o objeto será dimensionado dinamicamente de acordo com o tamanho do contêiner. Não é possível dimensionar o tamanho de um objeto que está dentro de um contêiner em relação ao tamanho do contêiner.
DICA:
O tamanho do objeto
Janela
define o tamanho de toda a interface do usuário. Ele pode ser definido usando as propriedades Largura
e Altura
ou a propriedade Tela cheia
, que dimensiona automaticamente igual ao tamanho da tela na qual a interface é exibida em tempo de execução.- Para redimensionar um objeto
- No editor, arraste uma alça de dimensionamento no objeto.
- NaExibição de projeto, selecione um objeto, e emPropriedadesaltere:
- Altura. Digite o valor para a altura do objeto.
- Largura. Digite o valor para a largura do objeto.
DICA: Se você excluir o valor deAlturaou deLargura, o objeto usará a configuraçãoAutomático. O texto determina o tamanho do objeto.
redimensionar
altura
largura
Dê sua opinião