Gerenciar objetos gráficos
Crie, edite, mova e exclua tipos e instâncias de objetos gráficos.
Tipos de objeto e instâncias de objeto
Qualquer objeto que você cria na pasta
UI
padrão ou uma subpasta da pasta UI
é configurado automaticamente como um tipo. Consulte Criar um tipo de objeto gráfico.
DICA:
Os tipos estão disponíveis na
Exibição de tipo
na pasta UI
.Para adicionar objetos gráficos ao
Aplicativos FactoryTalk Optix
, crie instâncias de objeto a partir de tipos de objeto. Consulte Criar um objeto gráfico usando um tipo.Gerenciamento de objetos
Use a
Exibição de projeto
e o editor para duplicar, renomear e editar as propriedades de objetos gráficos.Interatividade de objetos
Ao editar as propriedades do objeto gráfico, você pode tornar o objeto móvel ou animá-lo. Para mais informações, consulte:
Proteção de objetos
Na
Exibição de projeto
, bloqueie objetos gráficos para impedir que outros usuários do FactoryTalk Optix Studio
editem os filhos do objeto em tempo de design. Você pode definir uma senha necessária para desbloquear o objeto como uma camada adicional de segurança.Dê sua opinião