Medidor linear
Define ou exibe um valor de número inteiro dentro de um intervalo de valores possíveis.
Caso de uso
Defina ou exiba o valor de uma variável analógica dentro de um valor mínimo e máximo.
DICA:
Use a propriedade
Dica de ferramenta
para mostrar ou ocultar a exibição do valor acima do ponto de seleção no medidor. Use a propriedade Área de destaque
para exibir intervalos específicos de valores em cores diferentes.Exemplo
medidor linear
Dê sua opinião