Tela

Use telas para agrupar objetos que compõem uma interface específica.

Tipos e instâncias de tela

Para otimizar a manutenção do projeto, crie tipos de objetos de tela e use-os com os carregadores de painéis ou os painéis de navegação. Isso permite modificar todas as instâncias da tela editando o tipo de tela pai.

Pasta Telas

A
Rockwell Automation
recomenda a criação de tipos de tela na pasta
UI
Telas
na
Exibição de projeto
. Também é possível criar tipos de tela em diferentes nós do projeto, por exemplo, na pasta UI.
Cada novo projeto contém uma pasta
Telas
vazia.
DICA: Se o projeto não contiver uma pasta
Telas
, consulte Adicionar uma pasta Telas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.