Configurar um layout vertical

Para configurar um layout horizontal, adicione um objeto Layout horizontal, adicione objetos filhos e ajuste as propriedades.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto Layout vertical e selecione
    Novo
    Contêineres
    Layout vertical
    .
  2. Adicione ou mova objetos gráficos filhos sob o layout vertical.
    Para mais informações sobre como mover objetos gráficos, consulte Mover um nó.
    Por exemplo, adicione botões sob o layout vertical para criar uma linha de botões. Consulte Botão.
    Os objetos filhos são distribuídos um a um em uma coluna.
  3. (opcional) Em
    Propriedades
    , defina como distribuir os objetos gráficos filhos:
    • Alinhamento do conteúdo
      :
      • Alinhado na parte de cima
        . Ancorar objetos filhos na parte superior do layout vertical.
      • Alinhado ao centro
        . Ancorar objetos filhos no centro do layout vertical.
      • Alinhado na parte de baixo
        . Ancorar objetos filhos à direita do layout vertical.
    • Quebra automática
      . Quebra objetos filhos se eles não couberem na altura do layout vertical.
      Quebra definida como Verdadeiro
      Quebra definida como Falso
    • Lacuna horizontal
      . Espaço horizontal entre as colunas dos objetos filhos quebrados do layout vertical.
    • Lacuna vertical
      . Espaço vertical entre os objetos filhos do layout horizontal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.