Push de uma biblioteca
Faça push de uma biblioteca remota para um repositório Git remoto para tornar as alterações disponíveis para outros usuários da biblioteca remota.
AVISO:
Se você usar o
FactoryTalk Optix Studio
personalizado ou o FactoryTalk Optix Studio
beta, o push das atualizações da biblioteca para o repositório remoto impede que outros usuários façam pull da biblioteca se não usarem o mesmo canal de lançamento do FactoryTalk Optix Studio
.- Para fazer push de uma biblioteca
- Na barra de ferramentas principal, selecioneBibliotecas de modelos
- SelecionePush.Push da biblioteca remotaé exibido, indicando que os usuários com uma versão mais antiga doFactoryTalk Optixnão poderão usar a biblioteca que você está prestes a fazer push até que atualizem a versão doFactoryTalk Optix.
- SelecionePush.
- EmPush para o repositório remoto, preencha:
- Identidade. Selecione sua identidade. Pode ser sua identidade doGitLab®ou doGitHub®.
- Proprietário/Grupo. Selecione o proprietário ou grupo do repositório. Pode ser sua identidade ou um grupo ao qual você pertence.
- Privado. Selecione para criar um repositório privado que apenas o proprietário ou grupo selecionado pode associar a um projeto.
- Público. Selecione para criar um repositório público que outros proprietários e grupos podem associar a um projeto.
- URL. Exibe a URL do repositório com base nas configurações selecionadas.
- SelecionePush para o repositório remoto.DICA: Você pode gerenciar o URL de repositório remoto e as credenciais do usuário nasOpções do FactoryTalk Optix Studio. Para obter mais informações, consulte Configurar o controle de versão.DICA: Para usar o controle de versão, os nomes da biblioteca e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes da biblioteca e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
É feito push da biblioteca para o repositório remoto.
Dê sua opinião