Registrador de dados
O registrador de dados faz a amostragem dos valores de uma ou mais variáveis em intervalos definidos pelo usuário ou a cada alteração de valor e os armazena em um banco de dados.
DICA:
Para desabilitar a amostragem automática, defina a propriedade
Modo de amostragem
como Nenhum
.Configuração do banco de dados
Os bancos de dados são configurados automaticamente para registradores de dados.
Quando você seleciona um banco de dados para o registrador de dados, uma tabela do banco de dados com as seguintes colunas é criada automaticamente para cada variável a ser amostrada:
Coluna | Descrição | Presente |
---|---|---|
[VariableToLogName] | Valor de uma variável específica | Sempre |
[VariableToLogName] _OpCode | Código da variável da operação de leitura no controlador | Se Log operation code of the variable = True |
[VariableToLogName] _Timestamp | Data e hora (UTC) da leitura da variável no controlador | Se Log timestamp of the variable = True |
Timestamp | Data e hora da amostra de leitura no controlador. Essa data e hora refere-se ao tempo em que FactoryTalk Optix Studio para de ler todas as variáveis de amostra. | Sempre |
LocalTimestamp | Data e hora da leitura da variável no controlador no fuso horário local do computador. | Se Local time log = True |
Modos de amostragem automática
O registrador de dados pode amostrar automaticamente:
- Todas as variáveis monitoradas
- O registrador de dados faz a amostragem de todas as variáveis monitoradas, independentemente dos valores.
- Somente as variáveis cujos valores sofreram alterações significativas
- O Modo de amostragemVariação no valoraplica-se apenas às variáveis cujos valores sofreram alterações significativas.O registrador de dados amostra apenas as variáveis cujos valores variaram além de um intervalo de banda morta em comparação à amostragem anterior. O valor do intervalo da banda morta pode ser um valor absoluto ou uma porcentagem.Por exemplo, se o intervalo da banda morta for definido para 5, o registrador de dados amostrará somente as variáveis que tiveram uma variação absoluta ou percentual de pelo menos ±5 em comparação à amostragem anterior.
configuração do banco de dados
modo de amostra
Dê sua opinião