Exibir os dados do registrador

Exiba o conteúdo do registrador de dados e do registrador de eventos em uma tabela.
Pré-requisitos
Verifique se o registrador de dados ou o registrador de eventos está configurado. Consulte:
  1. Para exibir os dados do registrador
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    UI
    e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Grade de dados
    .
  3. Selecione o objeto
    Grade de dados
    para abri-lo no editor.
  4. Na
    Exibição de projeto
    , arraste o objeto
    Registrador de dados
    ou
    Registrador de eventos
    para o objeto
    Grade de dados
    no editor.
    O objeto
    Grade de dados
    mostra os dados armazenados pelo registrador no banco de dados.
  5. Para exibir os dados atualizados em tempo real em tempo de execução, configure o método
    Atualizar
    ou a propriedade
    Período de tempo de atualização automática
    do objeto
    Grade de dados
    .
    DICA: Geralmente, o método é associado a um objeto de evento
    Botão
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.