Criar um certificado

Para se comunicar com segurança, os aplicativos do OPC UA devem ter certificados públicos adequados e chaves privadas correspondentes.
  1. Na barra do título, selecione a seta suspensa depois do
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    e selecione
    Criar certificado
    .
  2. Sob
    Assunto
    , preencha:
    • Nome comum
      . Nome da URL.
    • Organização
      . Nome da organização.
    • Unidade da organização
      . Divisão na organização para a qual você está criando o certificado.
    • Localidade
      . Cidade onde a organização está localizada.
    • Estado
      . Nome do estado ou da província onde a organização está localizada.
    • País
      . País onde está a organização.
  3. Sob
    Informações de OPC UA
    , preencha:
    • URI do aplicativo
      . URI globalmente exclusivo do aplicativo.
    • Nomes de domínio
      . Nome do host dos dispositivos nos quais o aplicativo é executado.
      IMPORTANTE: Os nomes de DNS só são reconhecidos se estiverem em minúsculas.
    • Endereços IP
      . Endereços IP nos quais o aplicativo será executado.
  4. Nas
    Configurações do certificado
    , preencha:
    • Força da chave RSA
      . Tamanho em bits da chave RSA.
      IMPORTANTE:
      Os valores da
      Força da chave RSA
      e do
      Algoritmo de assinatura
      são compatíveis com as políticas de segurança do OPC UA que você define nos objetos servidor OPC UA e cliente OPC UA.
      Quanto maior a
      Força da chave RSA
      e o
      Algoritmo de assinatura
      , maior é o uso de recursos para a criptografia e a descriptografia de mensagens entre o servidor e o cliente.
    • Algoritmo de assinatura
      . Algoritmo que cria o certificado.
    • Data de expiração
      . Data de expiração do SSL.
  5. Em
    Nome
    , insira o nome do certificado.
  6. Em
    Localização
    , digite ou navegue até o local de armazenagem do certificado.
  7. Selecione
    Criar
    .
A
Rockwell Automation
recomenda fazer backup do certificado em uma pasta pessoal, fora do projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.