Localizar texto em um projeto

Pesquise nomes ou valores de objetos específicos em um projeto para localizar objetos rapidamente.
  1. Ou:
    • Na barra de ferramentas, selecione
      .
    • Pressione
      /
      /
      .
  2. Em
    Localizar ou substituir no projeto
    , na guia
    Pesquisar
    , digite o texto a ser localizado em
    Localizar
    .
  3. (opcional) Em
    Buscar
    , selecione:
    • Qualquer coisa
      . Pesquise em nomes e valores.
    • Nomes
      . Pesquise apenas em nomes.
    • Valores
      . Pesquise apenas em valores.
  4. (opcional) Em
    Pasta
    , selecione a pasta para pesquisar.
  5. (opcional) Em
    Escopo
    , selecione:
    • Todo o projeto
      . Pesquise em todo o projeto.
    • Itens do projeto
      . Restrinja o escopo da pesquisa a itens do projeto.
    • Soluções .Net
      . Restrinja o escopo da pesquisa a arquivos NetLogic e seu conteúdo. Selecionar
      Soluções .Net
      desabilita a opção
      Pasta
      .
  6. (opcional) Selecione ou desmarque uma das seguintes opções:
    • Diferencia maiúscula de minúscula
      . Restrinja a pesquisa a termos com capitalização especificada.
    • Palavra inteira
      . Pesquise apenas palavras inteiras.
    • Expressão regular
      . Use expressões regulares no texto para localizar. Selecionar
      Expressão regular
      desabilita as opções
      Diferencia maiúscula de minúscula
      e
      Palavra inteira
      .
      DICA: O campo
      Expressão regular
      aceita a sintaxe de Expressão regular básica POSIX. Por exemplo, pesquise
      Motor.*Speed
      para encontrar objetos que começam com "Motor" e terminam com "Velocidade", que incluem quaisquer caracteres no meio.
  7. Selecione
    Localizar
    .
Os resultados da pesquisa são exibidos em
Saída
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.