Substituir texto em um projeto
Pesquise e substitua nomes ou valores de objetos específicos em um projeto.
- Ou:
- Na barra de ferramentas, selecione .
- Pressione/Ctrl/Shift.H
- EmLocalizar ou substituir no projeto, na guiaSubstituir, digite o texto a ser localizado emLocalizar.
- (opcional) EmBuscar, selecione:
- Qualquer coisa. Pesquise em nomes e valores.
- Nomes. Pesquise apenas em nomes.
- Valores. Pesquise apenas em valores.
- (opcional) EmPasta, selecione a pasta para pesquisar.
- (opcional) EmEscopo, selecione:
- Todo o projeto. Pesquise em todo o projeto.
- Itens do projeto. Restrinja o escopo da pesquisa a itens do projeto.
- Soluções .Net. Restrinja o escopo da pesquisa a arquivos NetLogic e seu conteúdo. SelecionarSoluções .Netdesabilita a opçãoPasta.
- (opcional) Selecione ou desmarque uma das seguintes opções:
- Diferencia maiúscula de minúscula. Restrinja a pesquisa a termos com capitalização especificada.
- Palavra inteira. Pesquise apenas palavras inteiras.
- Expressão regular. Use expressões regulares no texto para localizar. SelecionarExpressão regulardesabilita as opçõesDiferencia maiúscula de minúsculaePalavra inteira.DICA: O campoExpressão regularaceita a sintaxe de Expressão regular básica POSIX. Por exemplo, pesquiseMotor.*Speedpara encontrar objetos que começam com "Motor" e terminam com "Velocidade", que incluem quaisquer caracteres no meio.
- EmSubstituir por, digite o texto pelo qual substituir o texto encontrado.
- SelecioneSubstituir.
Os resultados da substituição são exibidos em
Saída
.Dê sua opinião