Salvar um projeto

Salve um projeto para salvar o conteúdo. Armazene projetos localmente, em um repositório de controle de versão, em uma unidade de rede ou em uma unidade removível.
  • Salve um projeto usando uma das três maneiras:
  • Na barra de ferramentas, selecione
    Salvar
    .
    O projeto é salvo como um projeto no mesmo local a partir do qual você abriu o projeto.
  • Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo após
    Salvar
    , selecione
    Salvar como
    e, em seguida, em
    Salvar projeto como
    , salve o projeto:
    1. Nome
      . Digite um novo nome.
    2. Localização
      . Digite o local onde você deseja salvar o projeto.
    3. (opcional)
      Usar o controle de versão
      . Selecione para rastrear as alterações feitas e armazenar o projeto em um repositório Git.
      DICA: Para usar o controle de versão, o nome que você está salvando e o nome do repositório devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
    4. (opcional)
      Criptografar segredos
      . Selecione para criptografar dados confidenciais no projeto.
    5. Selecione
      OK
      .
  • Na barra de ferramentas, selecione
    Salvar
    Salvar e fazer commit
    .
    O projeto é salvo e um commit é criado no repositório de controle da versão local.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.