Configurar um esquema de receita

Configure um esquema de receita usando um assistente.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Abrir página do painel
    .
  2. No editor, selecione
    Configurar uma receita
    .
  3. Selecione uma receita existente ou crie uma nova receita:
    • Para criar uma receita:
      1. Selecione
        Nova receita
        .
      2. Edite o
        Nome
        .
      3. Preencha o
        Nó de destino
        .
        O nó de destino define os ingredientes do esquema da receita. O nó de destino pode ser qualquer nó do projeto que contenha as variáveis desejadas.
        Por exemplo, o nó de destino pode ser:
        • A pasta
          Modelo
        • Um objeto dentro da pasta
          Modelo
        • Um nó que contém variáveis de um ou mais controladores
        DICA: Em um projeto complexo, para definir as variáveis contidas em vários nós como ingredientes de um esquema de receita, crie um objeto dedicado na pasta
        Modelo
        e adicione as variáveis dentro dele. Depois, crie um vínculo dinâmico entre as variáveis e os ingredientes. Se o objeto é selecionado como o nó de destino, a seleção dos ingredientes do esquema da receita é intuitiva porque somente as variáveis referenciadas no objeto são exibidas.
      4. Selecione
        Próximo
        .
    • Para editar uma receita existente:
      1. Selecione a receita existente.
      2. Edite as propriedades da receita.
    • Para duplicar uma receita existente:
      DICA: Duplicar uma receita existente permite criar rapidamente uma nova receita com base na receita já existente.
      1. Clique com o botão direito do mouse em uma receita disponível e selecione
        Duplicar
        .
      2. Se necessário, edite as propriedades da receita.
  4. Selecione
    Próximo
    .
  5. Selecione um banco de dados ou configure um novo banco de dados:
    • Para usar um banco de dados existente:
      1. Selecione um banco de dados existente.
      2. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
      3. Selecione
        Próximo
        .
    • Para criar um banco de dados:
      1. Selecione
        Novo banco de dados
        .
      2. Se necessário, edite os campos
        Nome
        e
        Tipo
        .
      3. Selecione
        Próximo
        .
      4. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
      5. Selecione
        Próximo
        .
    • Para duplicar um banco de dados disponível:
      DICA: A duplicação de um banco de dados permite criar rapidamente um banco de dados com base em um já existente.
      1. Clique com o botão direito do mouse em um banco de dados disponível e selecione
        Duplicar
        .
      2. Se necessário, edite as propriedades do banco de dados.
  6. Selecione
    Próximo
    .
  7. Selecione os parâmetros da receita a serem usados.
    DICA: É possível mostrar ou ocultar variáveis (parâmetros) aninhadas em outras variáveis usando o botão de alternância
    Variáveis aninhadas
    . Você pode localizar rapidamente os parâmetros que deseja selecionar usando o campo
    Pesquisar
    .
  8. Selecione
    Próximo
    .
  9. Revise as configurações.
  10. Selecione
    Sair
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.