Gerenciar receitas em tempo de execução
Use o widget do editor de receitas para armazenar uma nova receita, excluir uma receita existente ou aplicar uma receita no controlador.
Quando o usuário cria, edita ou carrega uma receita do banco de dados em tempo de execução, um alias para o nó
Modelo de edição
é criado automaticamente no nó do projeto raiz. O nó de alias tem o mesmo nome que o esquema de receita a que se refere. Até que o nó seja salvo, excluído ou enviado para o controlador, ele contém uma cópia temporária dos dados da receita criados, editados ou carregados.
IMPORTANTE:
Se a execução do
FTOptixApplication
for interrompida, o nó Modelo de edição
e seus dados serão excluídos.- Para gerenciar receitas em tempo de execução
- Para armazenar uma nova receita:
- Edite os valores dos ingredientes.
- Na lista de receitas, digite um nome para a receita.
- SelecioneSalvar.
- Para excluir uma receita, selecione uma receita e selecioneExcluir.
- Para aplicar uma receita no controlador:
- Selecione uma receita.Os valores dos ingredientes da receita são exibidos.
- SelecioneAplicar.Na coluna à direita, os valores dos ingredientes são carregados para a exibição do controlador.
- Para alterar os valores dos ingredientes no controlador, edite os valores, selecioneSalvareAplicar.Os valores dos ingredientes no controlador são atualizados na coluna à direita.
Dê sua opinião