Configurar unidades de medida não padrão
É possível configurar unidades de medida não padrão no
Dicionário de unidades de engenharia
. Usando unidades de medida não padrão, você pode, por exemplo, expressar o número de peças produzidas em uma hora em batidas por minuto.Unidades de medida não padrão têm propriedades específicas.
Inclinação
é o coeficiente de conversão para converter o valor de unidade padrão em unidade não padrão. Intercepção
é o valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada. A conversão é realizada usando a expressão linear Y = M x X + Q
, em que X
é o valor de entrada, M
é a inclinação e Q
é a intercepção que calcula o resultado da saída Y
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModelo.
- Selecione.
- SelecioneDicionário de unidades de engenharia.
- Clique duas vezes no novo dicionário.
- Na barra de título deMeasurementSystemMapque é aberta no centro da tela, selecione .Uma nova linha é exibida na tabela de mapas.
- Na colunaDimensão física, selecione a quantidade de referência para a unidade de medida não padrão.Por exemplo, para batidas por minuto, selecione.
- Na colunaNome de exibição, insira o nome da unidade de medida.
- Na colunaDescrição, insira uma descrição para a unidade de medida.DICA: ONomee aDescriçãopodem ser traduzidos por meio do objetoDicionárioDeLocalização.
- Na colunaInclinação, digite o coeficiente de conversão para o valor de unidade padrão.Por exemplo, digite60para calcular batidas por minuto.
- Na colunaIntercepção, digite o valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada.Por exemplo, digite0.
A unidade de medida resultante é exibida na coluna
Resultado
.
DICA:
Uma unidade de medida não padrão de exemplo que expressa 1 Hz = 60 batidas por minuto pode conter estas propriedades configuradas:
- Quantidade física. Frequência.
- Nome de exibição. BPM.
- Inclinação. 60.
- Intercepção. 0.
Dê sua opinião