Personalizar unidades de medição padrão

A localidade da sessão determina o sistema de medição dos dados exibidos. Por exemplo, uma sessão com a localidade en-US exibe temperaturas em graus Fahrenheit.
Personalize as unidades de medição no nível do projeto para usar diferentes sistemas de medição para cada quantidade desejada. Por exemplo, importe dados de um sensor configurado em formato de graus personalizado, mas exiba o valor em Celsius em tempo de execução. Para personalizar as unidades de medição, mapeie as medições no
Mapa dos sistemas de medição
.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz do projeto.
  2. Em
    Propriedades
    , após
    Mapa dos sistemas de medição
    , selecione
    Editor
    Editar com o editor de sistema de medição
    .
  3. Na barra de título do
    MeasurementSystemMap
    que abre no centro da tela, selecione
    Add
    . Uma nova linha é exibida na tabela de mapas.
  4. Na coluna
    De
    , selecione a quantidade de entrada que você quer ou o valor do sensor. As unidades de medição selecionadas serão convertidas para a quantidade equivalente das diferentes localidades nas três colunas restantes.
  5. Nas colunas
    Sistema Internacional de Unidades
    ,
    Sistema de Medição dos EUA
    e
    Unidades Imperiais Britânicas
    , selecione as unidades de medição de destino desejadas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.