Fusos horários para eventos de alarme
Em tempo de execução, o objeto
Grade de dados
da Grade de alarmes
e os objetos Grade de log de alarmes
exibem a hora local dos eventos na coluna Data/hora
:Objeto | Data/hora |
---|---|
Grade de alarmes | Defina um vínculo dinâmico na propriedade Hora . |
Grade de histórico de alarmes | Defina um vínculo dinâmico na propriedade Hora com um indicador do nó. |
Em projetos que permitem sessões remotas, dispositivos com diferentes configurações de hora local podem exibir diferentes fusos horários nos widgets. A data/hora do widget é exibida no fuso horário local do dispositivo, mesmo quando ocorrem eventos em diferentes fusos horários. Na coluna
Data/hora
da Grade de alarmes
ou da Grade de histórico de alarmes
, defina um conversor de tipo Avaliador de expressões
com a soma das propriedades {Item}Time
e {Sessão}TimeZoneOffset
. Consulte Exibir alarmes em fuso horário local remoto.Dê sua opinião