Configuração de localidade do usuário
A localidade do usuário são dados pessoais que especificam a localidade da sessão em tempo de execução. Defina a localidade do usuário na propriedade
Localidade
do objeto Usuário
.Se o
FactoryTalk Optix Studio
não for compatível com a localidade principal, use C# para que as APIs retornem os nós e definam mais de uma localidade para o mesmo usuário. A ordem das localidades do usuário determina a prioridade da localidade da sessão.Quando a localidade da sessão é definida automaticamente em tempo de execução com base na localidade do usuário e nenhuma localidade do usuário está configurada, a sessão usa uma localidade de contingência.
DICA:
Use o objeto
UI da sessão
para gerenciar a localidade da sessão para um projeto multilíngue que não tenha informações sobre a localidade do usuário. Em seguida, o usuário deve selecionar a localidade em tempo de execução.Dê sua opinião