Configurar a segurança do conteúdo em tempo de execução
Configure a segurança de uma tela ou conteúdo em tempo de execução para usuários em um grupo ou função. Por exemplo, especifique se uma tela ou conteúdo é Visível ou Habilitado criando um vínculo dinâmico dessas propriedades para uma variável de sessão de grupo ou função.
Crie usuários, grupos ou funções e, em seguida, atribua os usuários a grupos ou funções.
- NaExibição de projeto, selecione a tela ou o objeto gráfico.
- EmPropriedades, passe o mouse sobre a propriedade e selecioneAdicionar vínculo dinâmico
- No navegador de vínculos dinâmicos, expandaAliases > Sessão > Sessão.
- Defina o valor da propriedade para um:
- Grupo. ExpandaGrupose selecione o grupo.
- Função. ExpandaFunçõese selecione a função.
DICA: Para definir o mesmo valor de propriedade para grupos e funções adicionais, na propriedade, crie um vínculo dinâmico complexo com um avaliador de expressões ou outra lógica necessária. Consulte Criar um vínculo dinâmico complexo.
segurança
Dê sua opinião