Controle de versão

Crie versões de um projeto ao fazer commit das alterações feitas. Por padrão, todos os projetos têm controle de versão.
O controle de versão usa dois tipos de repositórios:
  • Repositório local
    . Repositório no computador local, em que você faz commit das alterações do projeto. O repositório faz backup do conteúdo do projeto.
  • Repositório remoto
    . Se um sistema usar apenas o controle de versão local e você quiser permitir a colaboração entre vários usuários ou usar o recurso de versionar o projeto remotamente, configure um repositório remoto. Repositórios remotos são externos ao projeto.
    Provedores compatíveis de controle de versão
    Provedor
    Nuvem
    Local
    Azure® DevOps
    Yes
    Bitbucket
    Yes
    GitHub®
    Yes
    GitLab®
    Yes
    Yes
Você pode abrir projetos que não têm controle de versão em um repositório local ou remoto compatível, mas não poderá controlar a versão desses projetos. Você pode criar versões dos projetos externamente usando as ferramentas CLI e GUI compatíveis usando um provedor de controle de versões.
Use um repositório local ou remoto para restaurar uma versão anterior e descartar as alterações que você não quer implementar. No repositório remoto, você pode exibir e aceitar as alterações feitas por outros usuários, ou fazer pull das alterações que outro usuário fez push para exibir e implementar as alterações no editor de visualização do pull, antes de fazer push das suas alterações.
O
FactoryTalk Optix Studio
exibe mensagens de sincronização atualizadas na barra de status para indicar que:
  • Não há um repositório remoto disponível.
  • Há alterações remotas disponíveis para pull.
  • Existem alterações locais para push.
  • Há alterações locais e remotas disponíveis para push e pull.
  • O projeto está sincronizado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.