Criptografia de projeto em um dispositivo de destino
Criptografe projetos em qualquer dispositivo com o FactoryTalk Optix Update Server instalado.
Escopo da criptografia
Os arquivos
YAML
do projeto, que representam o modelo de informação do projeto, são transferidos como arquivos binários criptografados para os dispositivos de destino. Para mais informações, consulte Formato de origem do projeto.Por padrão, os componentes do Emulador são criptografados. Você não pode desabilitar a criptografia dos componentes do Emulador.
Operação de criptografia
Os dispositivos de destino geram chaves de criptografia simétricas com base no hardware atual, independentemente da plataforma de host. A chave de criptografia é armazenada em
EncryptionKey.bin
no dispositivo de destino, na pasta Runtime
. O aplicativo criptografado é vinculado ao hardware do dispositivo de destino específico.Não é possível copiar e executar um projeto criptografado em um dispositivo de destino diferente. Exportar um projeto para um dispositivo ou pasta USB, ele não criptografará o projeto compilado.
DICA:
Para carregar um projeto criptografado, você precisa:
- Carregar o projeto comTransferir arquivos de origem do aplicativoselecionado para o dispositivo de destino. Consulte Adicionar um dispositivo de destino.
- Use a senha do usuário local do dispositivo de destino que transferiu o aplicativo.
DICA:
A criptografia do projeto não está relacionada à conta do
FactoryTalk Hub
. Você pode carregar projetos criptografados de um dispositivo ao abrir um projeto, mesmo se não estiver conectado ou estiver conectado a uma organização diferente da organização usada para desenvolver o projeto.criptografia
Dê sua opinião