Retornar nós conhecidos
Use APIs C# para retornar objetos C# que correspondem aos nós OPC UA do projeto.
Os objetos C# retornados que correspondem aos nós OPC UA do projeto iniciam a partir dos nós para os quais:
- O nome é conhecido
- O tipo a partir do qual os nós OPC UA foram derivados é conhecido
As APIs são fornecidas pela classe
IUANode
. As instâncias de classe estão iniciando os pontos de pesquisa dos nós a serem retornados.
IMPORTANTE:
Se vários nós tiverem o mesmo nome, um nó indesejado poderá ser retornado.
Dê sua opinião