Usar uma coleção
É possível contar, iterar, adicionar e remover objetos em uma coleção.
Contar objetos em uma coleção
A propriedade
count
de uma coleção é uma variável inteira que expressa o número de objetos na coleção. Este exemplo mostra o número de nós filhos no objeto Panel1
:var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");
Iterar objetos em uma coleção
Você pode usar a instrução
foreach
para iterar objetos em uma coleção. Este exemplo gera uma mensagem informativa para cada nó filho do objeto Panel1
. O resultado é uma lista do BrowseName
com todos os nós filhos. No exemplo, uma variável temporária child
é criada, que representa um nó filho diferente em cada ciclo.var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);
Adicionar ou remover nós OPC UA
Você pode usar os métodos
Add()
e Remove()
expressos pelas coleções para adicionar ou remover nós de projeto. Consulte Adicionar ou remover nós.Dê sua opinião