Classificar nós do projeto
Em tempo de design, você pode usar C# para classificar os nós dentro do nó pai por meio dos métodos
MoveUp()
e MoveDown()
.Métodos
Você pode invocar esses métodos em um nó:
- MoveUp()
- Move o nó para cima em uma posição em relação aos nós da irmã dentro do nó pai.Não há efeito ao invocar o métodoMoveUp()no primeiro nó dentro do nó pai.
- MoveDown()
- Move o nó para baixo em uma posição em relação aos nós da irmã dentro do nó pai.Não há efeito ao invocar o métodoMoveDown()no último nó dentro do nó pai.
Considerações sobre objetos gráficos
Se você classificar objetos gráficos dentro dos métodos
MoveUp()
e MoveDown()
:- Os métodos só têm efeito se invocados em um objeto gráfico dentro de um tipo (por exemplo, umPanel (type)).
- Para ver o efeito da função no gráfico, recarregue a página manualmente.
Dê sua opinião