Configuração de portas de rede
Configure firewalls e portas para garantir uma comunicação bem-sucedida. Revise os valores padrão para portas configuráveis pelo usuário e a lista abrangente de portas usadas pelo
FactoryTalk Optix
para conexões de entrada e saída.
DICA:
As portas 80 e 443 podem já estar configuradas para dispositivos como OptixPanels e módulo de computação de borda incorporado (Embedded Edge Compute Module, EECM).
Módulos do FactoryTalk Optix
- WebPresentationEngine
- Protocolo: Esta porta é configurável. Se Protocolo estiver em branco, a porta refletirá a configuração do protocolo.
- Se definido como HTTP: 80/TCP
- Se definido como HTTPS: 80/TCP
- ApplicationUpdateServer
- Porta fixa: 49100/TCP
- Drivers de comunicação
- Driver RA Ethernet/IP
- Porta: 44818/TCP
- Modbus
- Porta: 502/TCP
- Melsec FX3U: Configure a porta TCP no PLC.
- Porta padrão: 1034/TCP
- Melsec Q: Configure a porta TCP no PLC.
- Porta padrão: 1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- Porta: 44818/TCP
- Omron FINS
- Porta: 9600/TCP
- S7 TCP
- Porta: 102/TCP
- S7 TIA
- Porta: 102/TCP
- TwinCAT
- Porta: 851/TCP
- CODESYS
- Porta: 1217/TCP
- DataStores
- SQL/SQL Express
- Porta: 1433
- MySQL
- Porta: 3306
- Autenticação de usuário
- LDAP: Configurável no endereço do servidor de domínio
- Porta padrão 39.
- AD: Esta porta é configurável. Se AD estiver em branco, a porta refletirá a configuração do protocolo.
- A porta padrão é 39.
- OPC UA
- Servidor: Configurável pelo usuário
- Porta padrão: 59100/TCP
- Cliente
- A porta depende da configuração do servidor de origem.
- Serviço FTRA
- Portas: 5000/TCP, 14273/TCP e 5936/TCP
- FT Hub
- O FactoryTalk Optix atua como um cliente, usando uma porta aleatória em cada conexão.
Módulos externos da TemplateLibrary
- MQTT (PushAgent e MQTTLogic):Configure estas portas dependendo da configuração do servidor:
- Padrão: 1883/TCP
- Segurança: 8883/TCP
- E-mail (AlarmsWithEmailNotification):Configure estas portas dependendo da configuração do servidor:
- SMTP
- 57/TCP, 25/TCP ou 465/TCP
Dê sua opinião