Definir opções

Configurações globais específicas para o software do
FactoryTalk Optix Studio
.
As configurações globais incluem o idioma exibido na interface do usuário, a ativação das mensagens de log, a ativação de recursos em desenvolvimento, o editor de código padrão para qualquer código C# do NetLogic, a unidade de medida para comprimentos físicos e as configurações de controle de versão.
  1. Na barra de títulos do
    FactoryTalk Optix
    , selecione a seta suspensa após
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    e selecione
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Em
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    , selecione
    Optix Studio
    e preencha:
    • Idioma e localidade
      . Selecione o idioma para a interface do usuário.
    • Novo idioma para nomenclatura de objeto
      . Selecione o idioma usado para exibir nomes de objeto nas dicas de ferramenta para novos objetos gráficos. Selecione
      Inglês (Estados Unidos)
      ou
      Mesmo idioma do IDE
      .
      DICA:
      Você pode usar caracteres especiais e diacríticos específicos para os idiomas suportados nos nomes e propriedades do objeto.
      Se você usar caracteres especiais em componentes visíveis em tempo de execução, os dispositivos de destino precisam incluir uma fonte que suporte esses caracteres especiais. Consulte Importar fontes.
    • Modo avançado
      . Ative as mensagens de log avançadas exibidas no painel
      Saída
      . Selecionar
      Modo avançado
      e reiniciar o
      FactoryTalk Optix
      permite criar um projeto
      Em branco
      sem conteúdo padrão na página inicial.
    • Mostrar visualizações de recursos
      . Ative os recursos do
      FactoryTalk Optix Studio
      que estão em desenvolvimento e podem criar instabilidade em projetos.
    • Editor de código preferencial
      . Defina o editor de código padrão para qualquer código C# do NetLogic.
    • Unidade de comprimento físico preferencial
      . Defina a unidade de medida padrão para comprimentos físicos.
    • Nível de log do FTOptix Studio
      . Defina o nível máximo de log a ser exibido nos arquivos de log de dados e no painel
      Saída
      :
      • Erro
        . Mensagens de erro.
      • Aviso
        . Mensagens de aviso.
      • Informações
        . Mensagens informativas.
      • Detalhamento 1
        . Mensagem detalhada de primeiro nível para solução de problemas.
      • Detalhamento 2
        . Mensagem detalhada de segundo nível para solução de problemas.
    • Estilo da fonte
      . Defina o estilo da fonte para a interface do usuário somente na versão de desktop do
      FactoryTalk Optix
      . Aceite a família de fontes
      Roboto
      padrão ou selecione
      Sistema
      para usar a fonte padrão do sistema operacional.
    • Avisos de segurança
      . Selecione para exibir novamente qualquer aviso C# sobre a execução de referências críticas de segurança, se tiver sido selecionado anteriormente
      Não mostrar esse aviso novamente
      ao exibir a mensagem.
  3. Selecione
    Controle de versão
    e, em
    Configuração do usuário do controle de versão
    , preencha:
    • Nome de usuário
      . O nome de usuário da conta de usuário conectada quando um projeto é armazenado em um repositório de controle de versão.
    • E-mail do usuário
      . O endereço de e-mail da conta de usuário conectada quando um projeto é armazenado em um repositório de controle de versão.
    • Em
      Provedores de controle de versão e IDs
      , em
      Selecione um provedor
      , selecione o provedor a ser usado e selecione
      Adicionar identidade
      . Depois de fazer login com suas credenciais, o provedor selecionado é exibido em
      Login de identidade do provedor
      com o nome de usuário do usuário conectado.
  4. Selecione
    Salvar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.