Painel Propriedades
Use o painel
Propriedades
para exibir as variáveis do objeto selecionado. Os valores de propriedades alteraram a aparência e a exibição do objeto em tempo de execução.Colunas do painel Propriedades
Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
Coluna Nome da propriedade | Navegue pelas propriedades disponíveis de um objeto selecionado. Selecione qualquer propriedade e comece a digitar o nome da propriedade que quer encontrar. | |
Coluna Valor da propriedade | Edite os valores da propriedade. Para editar rapidamente os valores de propriedades, selecione o valor e comece a digitar. Os valores podem ser preenchidos automaticamente à medida que você digita. |
DICA:
Você pode navegar pelas propriedades e valores ao selecioná-los com o mouse ou ao usar as teclas de setas do teclado.
Botões do painel Propriedades
Item | Função |
---|---|
Agrupar por categoria | Organize as propriedades por categoria. |
Classificar em ordem alfabética | Classifique as propriedades em ordem alfabética. |
Adicionar novo | Adicione uma propriedade ao nó. Adicione um nome de exibição, variável, alias ou assinatura de auditoria. Na categoria Eventos do painel Propriedades , esse botão adiciona um evento do cabeçalho Eventos ou um novo método para o evento selecionado. |
Excluir | Remova uma propriedade adicionada no painel Propriedades ou redefina o valor de uma propriedade padrão.Exclua o método selecionado em Eventos . A exclusão de todos os métodos de um evento adicionado excluirá o evento. |
Desanexar exibição | Desconectar o painel da janela principal. |
Anexar exibição | Desconectar o painel para a janela principal. |
Abrir com o editor | Abra o editor do objeto selecionado. Esse botão funciona apenas para determinados tipos de objeto. |
Menus de contexto do painel Propriedade
Para abrir o menu de contexto da propriedade, clique com o botão direito do mouse no nome da propriedade.
Item | Descrição |
---|---|
Novo | Crie propriedades filhas, variáveis e aliases ou crie eventos com base na propriedade selecionada. |
Excluir | Exclua propriedades, variáveis e aliases. |
Copiar | Copie propriedades filhas, variáveis e aliases. |
Colar | Cole propriedades filhas, variáveis e aliases. |
Recolher tudo | Recolha todos os nós filhos de propriedades, variáveis e aliases. |
Mostrar referências | Exiba quais objetos ou variáveis fazem referência à propriedade. |
Copiar caminho para o nó | Copie o caminho de propriedades, variáveis e aliases no projeto. |
Alterar regra de modelagem | Defina a regra de modelagem:
|
Análise do modelo | Visualize o modelo de informação do projeto na forma de um gráfico. Consulte Exibir gráficos do modelo de informação. |
Para abrir o menu de contexto do valor da propriedade, clique com o botão direito do mouse no valor da propriedade.
Item | Descrição |
---|---|
Copiar | Copie o valor selecionado da propriedade. |
Colar | Cole o valor copiado da propriedade para o valor selecionado da propriedade. |
Redefinir o valor | Redefina o valor da propriedade para o valor padrão. |
Dê sua opinião