Configurar um painel de navegação

Configure um painel de navegação para alternar entre diferentes painéis em tempo de execução.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em
    MainWindow (type)
    .
    O tipo de janela é aberto no editor.
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    e selecione
    Novo
    Contêineres
    Painel de navegação
    .
    O painel de navegação é exibido na janela principal e não está posicionado.
  3. Em
    Propriedades
    , defina o
    Alinhamento horizontal
    e o
    Alinhamento vertical
    como
    Alongar
    .
    O painel de navegação ocupa toda a altura e largura da janela principal e cobre o logotipo.
  4. Defina a
    Margem superior
    como
    55
    .
    O painel de navegação não cobre mais o logotipo.
  5. Arraste
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    e
    Page4 (type)
    no
    PainelDeNavegação1
    .
Painel de navegação com páginas vazias
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.