Criar objetos Motor

Criar objetos Motor

Crie dados de amostra do objeto Motor para preencher a caixa de listagem e os medidores.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Modelo
    e selecione
    Novo
    Objeto
    .
  2. Passe o mouse sobre o objeto, selecione
    Edit
    e digite
    Motor
    .
  3. Adicionar e configurar variáveis:
    1. Em
      Propriedades
      , na parte superior, adicione duas variáveis selecionando
      Add
      e
      Variável
      .
    2. Renomeie as variáveis passando o mouse sobre cada variável, selecionando
      Edit
      e inserindo:
      • Speed
      • Acceleration
  4. Converta o objeto Modelo em um tipo de objeto:
    1. Na
      Exibição de tipo
      , clique duas vezes em
      Modelo
      .
    2. Na
      Exibição de projeto
      , arraste
      Motor
      para
      Exibição de tipo
      .
  5. Crie e organize as instâncias do objeto Motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse na pasta
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Pasta
      .
    2. Passe o mouse sobre a pasta, selecione
      Edit
      e digite
      MotorObjects
      .
    3. Na
      Exibição de projeto
      , arraste
      Motor
      para a pasta
      MotorObjects
      .
    4. Crie nove instâncias do objeto Motor arrastando
      Motor
      da
      Exibição de tipo
      para a pasta
      MotorObjects
      na
      Exibição de projeto
      .
  6. Configure cada instância do Motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione um objeto Motor.
    2. Em
      Propriedades
      , defina os valores das propriedades
      Acceleration
      e
      Speed
      .
      Você pode digitar qualquer valor do tipo válido.
      Por exemplo, digite:
      Propriedade
      Valor
      Acceleration
      1
      Speed
      11
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal