Criar um banco de dados

Você deve adicionar uma tabela ao armazenamento de dados antes de começar a consulta.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Armazenamentos de dados
    e selecione
    Banco de dados embutido
    ou
    Banco de dados ODBC
    .
  2. Em
    Propriedades
    , ao lado de
    Tabelas
    , selecione
    Add
    .
  3. Adicione três colunas de tabela dos tipos de dados Int16, Int32 e Float:
    1. Na tabela criada, ao lado de
      Colunas
      selecione
      Add
      .
    2. Ao lado da coluna, selecione
      BaseDataType
      e
      Int16
      .
    3. Ao lado de
      Colunas
      , selecione
      Add
      .
    4. Ao lado da coluna, selecione
      BaseDataType
      e
      Int32
      .
    5. Ao lado de
      Colunas
      , selecione
      Add
      .
    6. Ao lado da coluna, selecione
      BaseDataType
      e
      Float
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.