Desenvolver um NetLogic para inserir valores aleatórios
Esse script de NetLogic insere valores aleatórios na tabela
Table1
do banco de dados.Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
- Para desenvolver o NetLogic
- NaExibição de projeto, expanda a pastaArmazenamentos de dados.
- Clique com o botão direito do mouse em um banco de dados e selecione.
- Passe o mouse sobre o NetLogic, selecionee digiteEmbeddedDatabase1NetLogic
- Clique duas vezes no NetLogic.O editor de código externo é aberto.
- No editor de código, substitua o código existente pelo seguinte código:#region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
- Salve o código.
Dê sua opinião