Integrar a interface aos NetLogics

Integre os NetLogics à interface do aplicativo.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , expanda
    UI
    MainWindow (type)
    .
  2. Configure o botão Inserir dados aleatórios:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione
      InsertButton
      .
    2. Em
      Eventos
      , ao lado do
      Evento MouseClick
      , selecione
      Add
      e
      ProjectName
      Armazenamentos de dados
      BancoDeDadosEmbutido1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
      .
  3. Configure o botão Exibir consulta no rótulo:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione
      RunQueryButton
      .
    2. Em
      Eventos
      , ao lado do
      Evento MouseClick
      , selecione
      Add
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.