- Configuração do FactoryTalk Optix Studio
- Configuração do FactoryTalk Optix Runtime
- Direitos do FactoryTalk Optix Runtime
Armazém de etapas de recursos avançados
Você pode mover o certificado das seguintes maneiras:
- Manualmente, usando o Windows Explorer somente para o destino do Windows.
- Remotamente, usandoFactoryTalk Remote Access.
- Usando o mesmo aplicativo.
- OPC UA
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um objetoImportadorDeTagsOPCUAassociado a um cliente OPC UA.No painel central, o editor é exibido.
- EmSelecionar arquivo:
- Se o certificado estiver listado, selecione o certificado e escolhaSelecionar.
- Se o certificado não estiver listado:
- Selecione.Importar arquivos
- Selecione o certificado. Para mais informações, consulte #.
- EscolhaSelecionar.
- EmSelecionar arquivo:
- Se a chave privada estiver listada, selecione a chave privada e escolhaSelecionar.
- Se a chave privada não estiver listada:
- Selecione.Importar arquivos
- Selecione a chave privada. Para mais informações, consulte #.
- EscolhaSelecionar.
- RELATÓRIOS
- EmPropriedades, edite as propriedades do objeto.
- Projete a UI clicando duas vezes no objeto e editando-o noEditor de UI.
- C#
- Na barra de ferramentas principal, selecioneAbrir solução .NET.O editor de código externo padrão é aberto.DICA: A Rockwell Automation recomenda usarVisual Studio®2022 ouVisual Studio Codecomo o editor de código padrão. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.
- Salve o arquivoCSPROJ.
- Compile o projeto.
- No Visual Studio ou Visual Studio Code, no modo de depuração, abra o NetLogic que você deseja verificar.
- Faça uma das ações a seguir:
- Se o NetLogic estiver em tempo de execução, selecioneStart Debuggingou pressione.F5
- Se o NetLogic estiver em tempo de design, emFactoryTalk Optix Studio, clique com o botão direito do mouse em um NetLogic e selecione um método para executar.
- Depure o código.Para obter mais informações sobre a depuração no Visual Studio, consulte Introdução do depurador - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.Para obter mais informações sobre a depuração no Visual Studio Code, consulte Depuração no Visual Studio Code.
- APLICATIVOS C# DE EXEMPLO
- Crie um novo projeto com os parâmetros padrão salvos para o nome do projeto.Não modifique outros parâmetros do projeto padrão além do nome do projeto. Para mais informações, consulte #.
- Crie um novo NetLogic em tempo de execução. Consulte #.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaNetLogice selecione .
- Salve o código.
- NaExibição de projeto, expanda a pastaArmazenamentos de dados.
- Selecione um banco de dados.
- Clique duas vezes no NetLogic.O editor de código externo é aberto.
- Salve o projeto.
- Organize os elementos de interface.
- ETAPA DO CONTÊINERPara mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleçãoMostrar tudo.
- DICA:No painelSaída:
- Os erros do NetLogic em tempo de design são exibidos na guiaSaída do Studio.
- Os erros de NetLogic em tempo de execução são exibidos na guia. Por exemplo,ApplicationNameSaída do emulador.
Para mais informações, consulte #. - IMPLEMENTAÇÃO
- No terminal, digitedocker exec -itpara acessar o shell do contêiner em execução.container_namebash
- container_name
- O nome do contêiner.DICA: Você pode listar contêineres doDockerdigitandodocker ps -ano terminal.
Selecione
para executar o projeto usando o emulador cliente para testar seu projeto. Para executar o projeto em um cliente remoto, consulte #.
Executar
Dê sua opinião