Instalar as Ferramentas de Tempo de Execução em dispositivos do Windows
Depois de baixar o pacote de instalação das Ferramentas do
FactoryTalk®Optix™
Runtime, instale as Ferramentas de Tempo de Execução.
OBSERVAÇÃO:
Se o dispositivo de tempo de execução não estiver conectado à Internet, você não poderá baixar o pacote de instalação da página inicial do
FactoryTalk®Optix™
. Baixe o pacote de instalação em um dispositivo online e transfira-o para o dispositivo de tempo de execução por meio de uma unidade USB.- Quando o download estiver concluído, selecioneAbrirpara abrir a pasta de download.
- Na pasta de download, clique duas vezes no arquivo .exe das Ferramentas doFactoryTalk®Optix™Runtime e aguarde a conclusão do processo de instalação.O Serviço de Atualização do AplicativoFactoryTalk®Optix™e o Gerenciador de Direitos doFactoryTalk®Optix™estão agora instalados.
OBSERVAÇÃO:
Se o projeto incluir um banco de dados ODBC vinculado a um MySQL Server, instale um pacote adicional
Conector ODBC MySQL
que você poderá baixar da página de produtos da Microsoft.
OBSERVAÇÃO:
Se o projeto incluir um banco de dados ODBC vinculado a um SQL Server, instale um pacote adicional
Driver ODBC 17 para SQL Server
que você poderá baixar da página de produtos da Microsoft.
DICA:
Para instalar o
FactoryTalk®Optix™
Studio ou as Ferramentas de Tempo de Execução do Windows, ou ambos, no modo silencioso, execute os seguintes scripts no terminal do Prompt de Comando do Windows substituindo o espaço reservado <version>
de acordo.FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
O modo silencioso é útil se você não quiser interagir com o script e para várias automações.
Dê sua opinião