Configurar as Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix em dispositivos Ubuntu 22.04

OBSERVAÇÃO: Atualmente, as Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix são compatíveis com CPUs Ubuntu 22, x64.
As Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix para Ubuntu 22.04 consistem no Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix e na Interface de linha de comando (Command Line Interface, CLI) do Gerenciador de Direitos do FactoryTalk Optix.
  1. Instale e atualize o Ubuntu Desktop 22.04.
  2. Digite os seguintes comandos:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get upgrade
    3. sudo apt-get install libxcb-cursor0
    4. cd ~/Downloads
    5. tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gz
      Esse pacote de instalação inclui dois arquivos:
      • O arquivo
        FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
        , para instalar o Serviço de Atualização.
      • O arquivo
        FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
        , para instalar o Gerenciador de Direitos.
        OBSERVAÇÃO: Consulte Ativar um direito do Runtime em dispositivos Ubuntu 22.04 para saber mais sobre o procedimento de ativação de direito.
    6. chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    7. sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
      IMPORTANTE:
      • Se você usar um driver da Rockwell Automation, digite
        sudo apt-get install libglib2.0-bin
      • Se você usar um driver ODBC (Open DataBase Connectivity), digite
        sudo apt-get install libltdl7
      • Se você usar o mecanismo de apresentação nativo em seus aplicativos FactoryTalk Optix, digite
        sudo apt-get install libevent-dev
      DICA: Para executar o script no modo silencioso, adicione o sinalizador
      -s
      :
      ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s
      . O modo silencioso é útil se você não quiser interagir com o script e para várias automações.
  3. Reinicie o Ubuntu e prossiga com a ativação do direito.
OBSERVAÇÃO: Se o projeto incluir um reprodutor de vídeo, instale os pacotes adicionais usando o comando
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.