Baixar as Ferramentas de Tempo de Execução no dispositivo de tempo de execução

As Ferramentas de Tempo de Execução são necessárias em qualquer dispositivo que esteja executando um aplicativo FactoryTalk Optix.
Elas incluem o
Gerenciador de Licenças
e o
Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix
.
As Ferramentas de Tempo de Execução são integradas aos Terminais Gráficos do OptixPanel
por padrão, portanto, você não precisa baixar e instalar.
Se você estiver usando um dispositivo de tempo de execução, baixe as Ferramentas de Tempo de Execução na página inicial do FactoryTalk Optix. Você pode baixar e instalar o Runtime, incluindo o Gerenciador de Licenças.
  1. Acesse a página inicial do FactoryTalk Optix. Consulte Página do FactoryTalk Optix.
  2. Autentique-se conforme necessário.
  3. Na página inicial do FactoryTalk Optix, selecione
    Ferramentas de Tempo de Execução
    .
  4. Role a página para baixo até
    Versões das Ferramentas de Tempo de Execução
    para exibir as versões das Ferramentas de Tempo de Execução.
  5. (opcional) Para exibir as notas da versão do FactoryTalk Optix, selecione
    Notas da versão
    .
  6. (opcional) Para exibir as últimas alterações no FactoryTalk Optix, selecione
    Log de alterações
    .
  7. (opcional) Para pesquisar uma versão específica das Ferramentas de Tempo de Execução, digite o número da versão em
    Pesquisar
    .
  8. Para baixar uma versão específica das Ferramentas de Tempo de Execução, selecione
    Baixar
    após o número da versão desejada.
  9. Marque a caixa de seleção ao lado do pacote de instalação das
    Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix
    e clique na primeira instância do símbolo no canto superior direito. Por fim, clique em
    Baixar agora
    .
  10. Role a página para ler o EULA e selecione
    Aceitar e baixar
    .
  11. Instale o
    Rockwell Automation Download Manager
    localizado na pasta Downloads. Para fazer isso, selecione . O
    Rockwell Automation Download Manager
    instala, executa e baixa as Ferramentas de Tempo de Execução na pasta especificada. O progresso do download é exibido no
    Rockwell Automation Download Manager
    .
  12. Para determinar o caminho de download das Ferramentas de Tempo de Execução, após o caminho, selecione
    Alterar
    para selecionar uma pasta diferente.
  13. As Ferramentas de Tempo de Execução estão prontas para instalação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.