Instalar as Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix em dispositivos online do Windows

Depois de baixar o pacote de instalação das Ferramentas de Tempo de Execução, instale as Ferramentas de Tempo de Execução.
OBSERVAÇÃO: Se o dispositivo de tempo de execução não estiver conectado à Internet, você não poderá baixar o pacote de instalação da página inicial do FactoryTalk Optix. Baixe o pacote de instalação em um dispositivo online e transfira-o para o dispositivo de tempo de execução por meio de uma unidade USB.
  1. Quando o download estiver concluído, selecione
    Abrir
    para abrir a pasta de download.
  2. Na pasta de download, clique duas vezes no arquivo .exe das Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix e aguarde a conclusão do processo de instalação.
    O Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix e o Gerenciador de Permissões do FactoryTalk Optix estão agora instalados.
OBSERVAÇÃO: Se o projeto incluir um banco de dados ODBC vinculado a um MySQL Server, instale um pacote adicional
Conector ODBC MySQL
que você poderá baixar da página de produtos da Microsoft.
OBSERVAÇÃO: Se o projeto incluir um banco de dados ODBC vinculado a um SQL Server, instale um pacote adicional
Driver ODBC 17 para SQL Server
que você poderá baixar da página de produtos da Microsoft.
DICA: Para instalar o FactoryTalk Optix Studio ou as Ferramentas de Tempo de Execução do Windows, ou ambos, no modo silencioso, execute os seguintes scripts no terminal do Prompt de Comando do Windows substituindo o espaço reservado
<version>
de acordo.
FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
O modo silencioso é útil se você não quiser interagir com o script e para várias automações.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.