Ferramentas opcionais para IntelliSense
O
FactoryTalk®Optix™
permite expandir os recursos, propriedades e eventos de alguns objetos nativos por meio do IntelliSense: uma ferramenta NetLogic composta por um assistente de preenchimento de código em C#, disponível em editores como Visual Studio ou Visual Studio Code.Instalar e configurar o Visual Studio ou Instalar e configurar o Visual Studio Code no seu dispositivo.
OBSERVAÇÃO:
Embora você possa editar um arquivo de objeto offline usando o Notepad++, os acessórios do IntelliSense funcionam somente nos editores de código do Visual Studio ou do Visual Studio.
- Se você estiver usando oFactoryTalk®Optix™versão 1.4.0 ou posterior, instale .NET SDKs em seu dispositivo para habilitar a instalação e implementação do NetLogic IntelliSense.
- No dispositivo de design, instale oVisual Studio 2022 SDK, de acordo com a arquitetura do dispositivo.
- No dispositivo onde o aplicativo está implementado, instale o.NET Runtime (Windows), de acordo com a versão do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: Para obter instruções sobre como instalar o SDK do .NET, consulte a documentação online. - Para editar seu objeto, noFactoryTalk®Optix™Studio, selecione na parte superior da tela.Uma janela de diálogo é aberta.
- Selecione seuEditor de código preferencial: Visual Studio ou Visual Studio Code.
- No painelExibição de projeto, navegue atéMainWindowe adicione umRótulo.Rótulo1é criado.
- RenomeieRótulo1paraMyLabel.
- Adicione um NetLogic em tempo de execução ou de design selecionandoou , dependendo de quando você gostaria de usar o NetLogic: em tempo de execução ou de design.Um objeto NetLogic (por exemplo, um NetLogic nomeadoRuntimeNetLogic1) é criado no painelExibição de projetono projeto.
- Clique duas vezes no NetLogicNetLogicEmTempoDeExecução1.O NetLogic é aberto no editor de código.
- No Visual Studio ou Visual Studio Code, emInsert code to be executed when the user-defined logic is started, digiteLabel myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");.
- PressioneEnterpara adicionar uma nova linha e começar a digitarmyLabel..O IntelliSense solicita os métodos, propriedades e eventos disponíveis paramyLabel.abrindo um menu suspenso.
- Selecione o método, a propriedade ou o evento que você deseja adicionar à personalização doRótulo, juntamente com a sintaxe, o tipo de dados ou os argumentos relacionados.
Dê sua opinião