Requisitos de sistema

Use estes requisitos de sistema para determinar se os computadores podem executar os aplicativos
FactoryTalk®Optix
e
Aplicativos FactoryTalk Optix
.

Requisitos de hardware para o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio

Para obter o desempenho ideal do
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
, o computador deve atender ou exceder estes requisitos de hardware:
  • Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 GB de memória RAM
  • 20 GB de espaço livre no disco rígido

Requisitos de software para o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
  • Um editor de código externo para desenvolver código C# NetLogic personalizado
    OBSERVAÇÃO: A
    Rockwell Automation
    recomenda usar o Microsoft Visual Studio 2022 ou o Microsoft Visual Studio Code como editor padrão de código. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.

Requisitos de software para o
Editor da Web FactoryTalk Optix Studio

  • Um navegador da Web compatível com o
    FactoryTalk®Hub
    . Os navegadores compatíveis incluem navegadores modernos, como
    Google Chrome
    e
    Microsoft Edge®
    . Navegadores mais antigos, como o
    Internet Explorer®
    , podem não funcionar conforme esperado.

Requisitos de hardware para o
Aplicativos FactoryTalk Optix

Os requisitos de hardware para o
Aplicativos FactoryTalk Optix
podem variar de acordo com o aplicativo e o tipo de dispositivo que executa o aplicativo.

Requisitos de software para o
Aplicativos FactoryTalk Optix

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ou Ubuntu 22 (x64)
OBSERVAÇÃO:
O FactoryTalk Optix e os Aplicativos FactoryTalk Optix podem ser executados em hipervisores como o VMware® versão 15 ou posterior. Por motivos de compatibilidade, a renderização de software é usada por padrão.
Os
Aplicativos FactoryTalk Optix
são compatíveis com dispositivos fechados da Rockwell Automation que incluem OptixPanels e de Computação de borda incorporado que executam o Yocto (ARM64).
O
FactoryTalk Optix Studio
e os
Aplicativos FactoryTalk Optix
são compatíveis com as seguintes versões dos sistemas operacionais Microsoft Windows, de acordo com a política de software padrão da Rockwell Automation:
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC de 64 bits
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC de 64 bits
  • Windows 10 Enterprise de 64 bits
  • Windows 10 Professional de 64 bits
  • Windows 11 Enterprise de 64 bits
  • Windows 11 Professional de 64 bits
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.