我們的 Connected Components Workbench™ 設計與組態軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合。它有助於減少多個產業的初始機器開發時間和成本。
觀看這些影片,了解從程式設計 Micro800™ 控制器到配置 PanelView™ 800 圖形人機介面和相關裝置的指導。了解如何開發使用者定義功能、設計人機介面應用程式、自動重新命名變數及其他更多功能。
我們的 Connected Components Workbench™ 設計與組態軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合。它有助於減少多個產業的初始機器開發時間和成本。
觀看這些影片,了解從程式設計 Micro800™ 控制器到配置 PanelView™ 800 圖形人機介面和相關裝置的指導。了解如何開發使用者定義功能、設計人機介面應用程式、自動重新命名變數及其他更多功能。
免責聲明:視訊播放清單描述中說明的軟體版本僅指示視訊相關性,不指示產品相容性。
探索 Connected Components Workbench 軟體平台及內建 Micro800 模擬器的能力。使用該整合式設計軟體,體驗數位工程,簡化多個產業的獨立機器開發。
學習 Connected Components Workbench 軟體平台的基本原理。這些視訊將提供軟體概述、優勢、能力和功能。探索更多資訊。
快速推進微控制系統,實現生產力提高。透過將 MicroLogix™ 控制系統升級為現代化的 Micro800 控制系統,縮短開發時間並提高使用者程式可讀性。立即開始。
使用 Connected Components Workbench 軟體平台版本 4 或更高版本輕鬆為 Micro800 控制器程式設計。這些視訊將為您提供以下指南:開發使用者定義的功能、重複使用代碼、自動重新命名變數等。
使用 Connected Components Workbench 軟體平台版本 9 或更高版本,藉助 PowerFlex® 525 變頻器組態節省時間。觀看這些有用的視訊,瞭解如何快速輕鬆地設定微控制系統中的變頻器。立即觀看。
使用 PanelView 800 圖形人機介面和 Connected Components Workbench 軟體平台版本 10 或更高版本,透過輕鬆的視覺化簡化工程。觀看這些有用的視訊,獲得關於 PanelView 800 圖形人機介面組態的提示。