您準備好對舊版分散式控制系統進行現代化改造了嗎? 許多加工廠目前都採用過時的分散式控制系統 (DCS)。隨著分散式控制系統 (DCS) 使用壽命屆滿,便需要移轉至新的自動化系統。瞭解將分散式控制系統遷移至 PlantPAx® 分散式控制系統會如何裨益您。
Bailey Net90/Infi90 現代化
觀看此影片,瞭解關於將舊版 Bailey 平台現代化為 PlantPAx® DCS 的工具與服務。
舊版 TDC 平台現代化
觀看此影片,瞭解關於將舊版 TDC 平台現代化為 PlantPAx® DCS 的工具與服務。
Moore APACS 現代化
觀看此影片,瞭解關於將舊版 Moore APACS 平台現代化為 PlantPAx® DCS 的工具與服務。
2019 PMIO 掃描器亮點
工業生產商在將舊版分散式控制系統 (DCS) 現代化時會面臨艱難決策。由於存在成本、時間與工作心力等可預見的轉換風險,因此單靠陳舊設備往往不足以證明轉換至現代化平台的合理性。Rockwell Automation 合作夥伴 Aparian 推出全新 PMIO 掃描器,可讓生產商使用分階段現代化作法來降低分散式控制系統轉換的風險、時間和成本。